This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 C2000 LaunchPad 、能够在两个 CPU 上工作几个月。 从上周我尝试加载 CPU2的程序开始、它给出了以下错误。
C28xx_CPU2:闪存编程期间出错(闪存算法返回错误代码)。 FMSTAT 值= 0。 操作已取消(0)。
C28xx_CPU2:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU2:GEL:文件:C:\Users\Bala Grandhi\Documents\Nikola_SVN\Nikola_SVN_InverterStudioff\InverterTMS320Ctrl\03_Software\ApplicationSoftware\ApplicationSoftware_CPU2\CPU2_Flash\TMS320Ctrl_ApplicationSoftware_CPU2.Out:加载失败。
当我在每个 CPU 上闪存 TI 的一些示例项目时、工作正常。 我从 CPU2程序正常运行开始就没有更改任何内容。
此外、我尝试在不同的 Launchpad 上刷写 CPU1和 CPU2程序、然后它可以正常工作、没有任何错误。 所以问题在于我的特定 LaunchPad 本身 、而我的项目本身也是如此。
有人能就此提供帮助吗?
谢谢、
巴拉·格兰奇。
巴拉
擦除成功吗? 还是失败了?
您是否通过 GUI 或可执行文件对任何安全设置进行了编程?
CPU1在进行 CPU2插件操作时执行什么操作?
谢谢、此致、
Vamsi
巴拉
感谢您的更新。
1.生成调试服务器日志可能有助于进一步调试。 您可以通过"CCS 帮助菜单-> CCS 支持->选择调试服务器日志->单击属性->选择启用调试服务器日志+选择日志文件位置->单击确定"来生成日志。 请生成并共享它们。
2) 2)您还可以选择 CCS 中的片上闪存 GUI 底部提供的"Enable Verbose Output"选项(工具菜单->片上闪存)吗? 当无法加载到闪存时、向我们发送控制台窗口输出。
谢谢、此致、
Vamsi
您好、Vamsi、
下面是当我加载具有 .out 文件的 CPU2时的控制台输入。
另 请查找所附的日志文件。
C28xx_CPU2:写入闪存@长度为0x00000004的地址0x0007821c (第0页)
C28xx_CPU2:PLL 配置状态= 1。 PLL 配置成功。
C28xx_CPU2:擦除闪存组0、扇区 A
C28xx_CPU2:擦除闪存组0、扇区 B
C28xx_CPU2:擦除闪存组0、扇区 C
C28xx_CPU2:擦除闪存组0、扇区 D
C28xx_CPU2:擦除闪存组0、扇区 E
C28xx_CPU2:擦除闪存组0、扇区 F
C28xx_CPU2:擦除闪存组0、扇区 G
C28xx_CPU2:擦除闪存组0、扇区 H
C28xx_CPU2:擦除闪存组0、扇区 I
C28xx_CPU2:擦除闪存组0、扇区 J
C28xx_CPU2:擦除闪存组0、扇区 K
C28xx_CPU2:擦除闪存组0、扇区 L
C28xx_CPU2:擦除闪存组0、扇区 M
C28xx_CPU2:擦除闪存组0、扇区 N
C28xx_CPU2:闪存编程期间出错(闪存算法返回 错误 代码)。 FMSTAT 值= 0。 操作已取消(0)。
C28xx_CPU2:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU2:GEL:文件:C:\Users\Bala Grandhi\Documents\Nikola_SVN\Nikola_SVN_InverterStudioff\InverterTMS320Ctrl\03_Software\ApplicationSoftware\ApplicationSoftware_CPU2\CPU2_Flash\TMS320Ctrl_ApplicationSoftware_CPU2.Out:加载失败。
谢谢、
巴拉。