This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379S 外部基准电路。

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/743783/tms320f28379d-tms320f28379s-external-ref-circuitry

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:OPA320OPA350

您好、C2000团队、

我有一个问题 WRT 外部 REF (类似于 VREFHIA)电路规格在数据表中提出、这些器件的 TRMS 也有相关规格。

数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28379d.pdf )的表4-1显示了(VREFHIA)等引脚。 "ADC-A 高基准。 该电压必须从外部电路驱动到引脚。 在 µF 位 µF 下、在该引脚上至少放置一个1 μ F 电容器、在16位模式下至少放置一个22 μ F 电容器。 该电容器应尽可能靠近器件放置在 VREFHIA 和 VREFLOA 引脚之间。 注意:不要从外部加载此引脚。" 没有提到要包含的串联电阻器。

TRM (http://www.ti.com/lit/ug/spruhm8g/spruhm8g.pdf )第10.3.4节说明如下。 '高基准和低基准引脚之间的电容器应尽可能靠近引脚放置在 PCB 上、以帮助吸收高频电流。 为了确保实现运算放大器,可能需要一个与该电容器串联的串联电阻器(通常小于1Ω Ω)。  这有两个问题..

TRM 建议使用一个与 REF 引脚上的电容串联的1欧姆电阻器、而数据表不建议这样做。

2. TRM 中引用的报价是不完整的句子。 "确保运算放大器"之后没有任何内容... 句子的其余部分是什么?

总体建议是什么... 是否使用1欧姆电阻器?   

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    串联电阻是为了在驱动大容性负载时确保运算放大器的稳定性。

    您应该使用您特定的运算放大器驱动器+电容值在 SPICE 中进行相位裕度仿真。 如果运算放大器不稳定、您可以添加一些串联电阻(与电容器串联、而不是运算放大器输出串联)以使电路稳定。 您不想添加过多的电容 电阻[在过帐后编辑]、因为这会降低电容器的带宽、从而降低其吸收从 VREFHI 引脚汲取的高频瞬态电流的能力。

    您可以根据在仿真中包含从 PCB 走线中提取的电阻和/或电容器的寄生电阻值来降低或消除电阻值。

    我们已经测试过的电路可能有 OPA320 + 2.2uF + 560m Ω(请参阅 F28377S launchpad)或 OPA350 + 22uF + 100m Ω(请参阅 F28379D controlCARD)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Merril、

    只需检查一下您是否仍有关于此主题的问题。 关于第2项,句子的其余部分应改为"... 以确保运算放大器输出稳定"

    此致、
    Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Merril、

    您尚未听说过此主题、因此我假设您的问题已得到澄清、因此关闭了此主题。 如果您仍对此主题有疑问、请将其发布在论坛中。

    谢谢、此致、
    Joseph