This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:F280049 ADC 问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/750094/tms320f280049-f280049-adc-questions

器件型号:TMS320F280049

全部:

我知道在 F2837x 上、ADC 都共享 ADC14和 ADC15、

在 F28004x 上、我将为 ADCA、ADCB 和 ADCC 使用外部3伏基准。

问题:

如果我使用 A0/B15/C15输入来测量固定电压(在我们的案例中为2.5伏)、我能否在不取消选择 B15和 C15的情况下读取 ADCA 上的值?

理想情况下、我想设置全部3个 ADC 并输入固定电压、而无需"取消选择"-这是可行的吗? (我是有道理的吗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    是的、有道理。 在 F28004x 中、通道 A0/B15/C15都是内部连接的、您不必取消选择通道。 不过、您需要根据所使用的 ADC 模块对其进行配置。 如果 ADCA、通道必须设置为 AdcaRegs.ADCSOCxCTL.bit.CHSEL = 0。 如果 ADCB、通道必须设置为 AdcbRegs.ADCSOCxCTL.bit.CHSEL = 15、如果 ADCC、通道必须设置为 AdcRegs.ADCSOCxCTL.bit.CHSEL = 15。

    此致、
    Joseph