This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:F28M35H52C1RFPQ BSDL 模型

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/747041/f28m35h52c-f28m35h52c1rfpq-bsdl-model

器件型号:F28M35H52C

你(们)好

我已经从您的主页下载了 BSDL 模型


:F28M35x RFP BSDL 模型(修订版 A)
www.ti.com/.../sprm558
 
我的问题是、根据您的型号、链条长度为260、如下所述:
-         F28M35H52C 的属性 bound_length:实体为260;

虽然我发现一个190的链、如下所述:
-         电路 U13故障
-         预期:260检测到:190
 
您知道这里发生了什么、您是否更改了模型?

此致 Tobias Rydberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tobias、

    我已联系 BSDL 专家处理您的问题、很快就会与您联系

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tobias、

    我还没有给您解答、这可能需要几天时间。

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../concerto_5F00_bsdl.zipTobias、

    我们的 BSDL 专员要求我了解您是否已阅读 BSDL 文件标题中提到的前导码(请参阅随附的)。 请按照以下说明操作、并告诉我这是否能解决您的问题。

    此致、

    Peter