This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMPPTKIT:TMDSHVMPPTKIT

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/748923/tmdshvmpptkit-tmdshvmpptkit

器件型号:TMDSHVMPPTKIT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我正在研究光伏系统的 MPPT、我对该开发套件感兴趣。 但我不仅需要实施修改后的 P&O 、还需要实施新型控制器。 该套件是否支持该过渡? 还是需要连接到 PID 控制器?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    豪尔赫、

    这是美国的感恩节周。 大多数 TI 工程师都在度假。 请预计延迟回复。

    实际上、我希望下周早些时候 TI 能回复。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我可能无法正确理解该问题。 该套件随附控制卡、该卡的软件在 controlSUITE 中作为源代码提供。 您可以根据需要修改并使用新的 algroithm 对其进行测试。

    MPPT 算法通常没有 PID 控制器、内部电流和电压环路使用 PID/2p2z 控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 很抱歉无法更清晰。

    嗯、我的疑问是、如果我可以更改控制、我将需要擦除 PID 并插入一个 MPC。

    我想知道是否有用于开发 MPPT 算法的库。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    豪尔赫、

    由于 C2000是完全可编程的控制器、因此您可以通过编写自己的软件来运行任何类型的控制。

    我个人没有模型预感控制(MPC)方面的经验、无法提供进一步的建议。 但是、您可能能够在网上找到一些好的参考资料。

    关于 MPPT,我们运行模板并观察(PnO)和增量电导(InCC)算法。 controlSUITE 内的 solarlib 中提供的代码。 该套件/EVM 使用的其中一个、

    此致
    Manish Bhardwaj