This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:如何在工程属性中定义 CPU1&CPU2?

Guru**** 2131060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/749674/launchxl-f28379d-how-to-define-cpu1-cpu2-in-project-properties

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好、e2e、
当我编译 CCS 工程文件时、由于类似的问题而出现12个错误、我在这里附加了这些错误。 那么、如何纠正它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Asim、

    请通过右键单击项目并选择属性来转到项目属性。 导航至 Build -> C2000编译器-> Predefined Symbols。
    在"预定义名称"选项卡中、您可以根据需要添加符号。

    此致、
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    我按照您的建议执行了该操作、但遇到了另一个错误。 请看我的附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Veena、
    上述问题已经解决。 由于项目文件夹中存在另一个配置文件、因此出现错误。

    谢谢您 Veena。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Asim、

    很高兴知道您能够解决此问题。 感谢您在 E2E 中发帖。

    此致、
    Veena