This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:将 C2000与 MATLAB 配合使用时外部模式下的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/749705/tms320f28379d-issues-in-the-external-mode-while-using-c2000-with-matlab

器件型号:TMS320F28379D
构建过程成功完成
执行外部模式 MEX-file 'ext_comm'时出错:无法连接到目标。 等待目标的连接响应时发生超时。 超时的可能原因:a)目标未开启。 b)目标未连接到您的主机。 c)模型的应用程序未在目标上运行。 您可能已单击"停止"按钮。 如果“Run (运行)”按钮未变暗,请单击它。 否则、单击"构建"按钮、该按钮会在目标上下载并运行您的应用程序。
组件:Simulink | 类别:方框图错误
无法连接到'Gyro_final'的'TI Delfino F2837xD'目标。
组件:Simulink | 类别:模型错误
这给了我很多麻烦。 有人可以回答这个问题吗?
我将其用于控制项目。 它的工作真的很好、但突然发生了这种情况、它想要获得任何好处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    不必担心这种类型的错误。 在该错误.out 文件成功生成或未成功生成之前、您需要检查一件事。 如果是、不用担心。
    下一步是通过 CCS 将该.out 文件加载到目标板、然后单击工具栏底部的 Resume。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "###已创建:./Gyro_final.out"
    "###在"../Gyro_final.out"上调用 postbuild 工具"Hex Converter"

    是否需要制定解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下一步是通过 CCS 将该.out 文件加载到目标板、然后单击工具栏底部的 Resume。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我这方面的步骤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 MATLAB 进行此操作、因此我应该如何继续?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    18.打开 Code Composer Studio (CCS)。
    19.在工具栏上=>查看=>单击目标配置
    20.在 Target Configurations 窗口右键点击„User Defined‟并选择„New Target Configuration‟=>指定文件名„F28379D‟=>点击 Finish 底部
    在 F28379D.ccxml 窗口中、
     连接=德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针
     选择"Board or Device"= TMS320F28379D
     单击 Save Configurations
    22。将电路板 F28379D 连接到 PC 或笔记本电脑。
    23.在 Target configurations 窗口中,右键点击 F28379D.ccxml =>选择„Launch Selected configurations‟。
    24.在工具栏上,运行=>单击连接目标
    25.在工具栏上,运行=>加载=>加载程序=>浏览在 Simulink 上创建的“.out”文件=>单击底部的“确定”。
    等待几秒钟………以在微控制器处理器内加载程序
    26.完成上述步骤后,转到工具栏=>运行=>单击“恢复底部”
    ………几秒钟后点击"终止底部"、工具栏=>运行=>终止
    现在、检查您已启用的 wrt 至 pin 的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会检查这个… 非常感谢 Asim Dey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我的帖子对我有所帮助、请单击绿色选项卡"这解决了我的问题"。 它将对其他用户有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这真的是我的陀螺仪使用的问题。 感谢您的支持。