This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28027:需要应用手册 SLAA602A - 800VA 纯正弦波逆变器参考设计的帮助

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295, TMDSDOCK28027, CONTROLSUITE, C2000WARE, UCC27714, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/742997/tmdsdock28027-need-help-with-application-note-slaa602a---800va-pure-sine-wave-inverter-s-reference-design

器件型号:TMDSDOCK28027
主题中讨论的其他器件:SM72295controlSUITEC2000WAREUCC27714UCC27712

我计划使用 应用手册 SLAA602A - 800VA 纯正弦波逆变器的参考设计来设计2KVA - 3.5KVA 的 UPS 逆变器

我的问题:-  

1) 1)如果使用的电池电压为192伏、能否使用栅极驱动器 sm72295?
如果答案是否定的、您能建议192伏电池的 sms72295等效值。
2)在 slaa602a - 800VA 纯正弦波逆变器参考设计中,
请参阅第7页后面的句子、
'在市电模式下、A 侧和 B 侧的高侧 MOSFET 均关闭
两个低侧 MOSFET 都使用类似的 PWM 波形进行开关、其中
低侧 PWM 信号的占空比决定了充电电流。 "

现在、我的问题如下、
如果两个低侧 MOSFET 都切换为低电平、并且在一侧升压+ve 电压、
由于 A 侧 MOSFET 导通(+ve 电压)且 B 侧 MOSFET 二极管导通(-ve 电压)、它会是不会
短路升压电压?
如果答案是"否"、请详细说明。

3)  如果我想实现完全相同的设计、我可以从何处获取所使用的 TMDSDOCK28027微控制器的软件代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已将您的帖子转发给可以提供帮助的人。

    -Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

     很长时间以来、我仍在等待您团队的回复。 请尽快回复、因为了解 UPS 设计至关重要! 非常期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    我已将请求转发给所有者、但看起来他们没有回复。 我会通过内部渠道对他们执行 Ping 操作、看看他们是否有任何不敢执行的操作。

    由于该软件不是作为 C2000Ware、DIGITALPOWER SDK 或 controlSUITE 的一部分发布的,遗憾的是,它超出了我们通过此论坛提供支持的范围。 但是、我正在尝试我们能做的最好的事情。

    此致
    Manish Bhardwaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Vijay、

    对于192V 电池、您应该考虑一对 UCC27712/UCC27714。

    我们为此终端设备制作了硬件、并编写了一些基本固件以进行概念验证。 我们尚未完全实现逆变器(未编写短路/过载保护、切换同步和电池管理代码)。 我们刚刚编写了代码,用于通过12V 直流电池进行正弦波(a/c)、负载调节和切换,充电电流@15A。 如果您希望获得相同的信息、请提供您的电子邮件 ID、我将在 TI 邮箱中与您分享该 ID。

     

    此致、

    Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我的回复延迟了、因为我不在镇上、所以无法快速回复。 我的电子邮件 vgsonitech@hotmail.com 上的 SEN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我已经在 ti box 上共享了相同的内容。

    此致、

    Vikas Chola