This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:有关提高速度的问题、例如 TIDA-00643

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/748097/ccs-tms320f28027f-question-about-increasing-speed-for-example-tida-00643

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:TIDA-00643

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI、

我正在尝试使用 参考设计 TIDA-00643为无刷直流电机开发电机控制设计。 我的速度一直保持在4500转/分。 我应该更改哪些参数以最大程度地提高速度?

谢谢、

Anushka

参考设计链接:  

http://www.ti.com/tool/TIDA-00643?keyMatch=drone&tisearch=tidesigns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    典型方法为:

    1) 1)如果可能、增加直流总线
    2) 2)使用技术克服反电动势、例如磁场减弱
    3) 3)寻找提高直流总线利用率的方法、例如过调制

    您要旋转的电机有多少个极点? 额定电流/速度是多少? 需要了解有关您的系统的更多信息、以便在您的项目背景下提供有意义的建议

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 的是额定电流为17A 的6极电机。 我已附上电机的规格。 我尝试更改 maxModulation、但速度仍保持在6600 rpm。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是6极电机、您有3个极对、但您已在 user.h 中将极对列为6 (意味着12个极) 如果不正确、请修复该问题并重试。 您有一个低电感电机、您使用哪个实验室来识别电机参数?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用实验2c 来识别电机参数。 转速仍达到5500转/分的上限。 我想实现电机的最大速度。 我还想知道温哥华是否有任何 TI 电机控制工程师/专家可以到我们的办公室与我们合作解决速度问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更改了电机的极数。 它现在运行良好。 谢谢