This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:ADCIN14 &放大器;ADCIN15:ADCx 转换开始

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/749293/tms320f28374d-adcin14-adcin15-adcx-start-of-conversion

器件型号:TMS320F28374D

大家好,  

请 了解 ADCIN14和 ADCIN15 :它们都可以访问所有 ADCx。   

  就 SOC 而言,这些 CHS 在差动网络 ADC 上是否存在任何限制?  例如  ,我是否可以使用 具有相同触发 器2个差动网络 ADC 的 SOC?

如果我仔细检查一下 ADC 是否正常工作 ,将会很有用。

有什么建议?

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ADCIN14和 ADCIN15是每个 ADCx 的通道14-15。 可以为任何 ADC SOC0-15选择任何通道。 理想情况下、您可以对2个 ADC 使用相同的 SOC 触发器。 有关更多信息、请查看 TRM 中的"10.3.1确保同步运行"和"10.3.3实现经皮采样"部分。

    谢谢
    Vasudha