This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:如何产生5V ePWM 输出电压而不是3.3V?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, L293D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/749303/ccs-launchxl-f28379d-how-to-make-a-5v-epwm-output-voltage-rather-than-3-3v

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: L293D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 LAUNCHXL-F28379D 用于电机应用、我将使用 ePWM 模块来驱动 L293D (H 桥)电机驱动器。  我的 PWM 的电压幅度为3.3V、不足以驱动它、这就是我需要5V PWM 的原因。

如何使用 ePWM 模块生成5V 输出的 PWM?

谢谢你。

Younes;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Younes、

    [引用 USER="Younes Mohammed Tsabet"]如何使用 ePWM 模块生成5V 输出的 PWM?[/quot]

    您必须使用缓冲器 IC 或电平转换器/电压转换器电路将3.3V 信号转换为5V 信号。

    此致、
    Gautam