This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:ADC 读数中的噪声。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200-Q1, LAUNCHXL-F28069M, LM1117, C2000WARE, PSIEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/744597/launchxl-f28069m-noise-in-the-adc-reading

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: AMC1200-Q1LM1117C2000WARE

大家好、  

由于这篇文章、我自己一直在问如何向 ADC 传输干净的信号、在这篇文章中、有人告诉我们精度或稳定性差? 为了  获得一个良好的干净基准电压、 我一直使用由 AMC1200-Q1提供的小正弦信号与 LAUNCHXL-F28069M 进行合作、并且我也看到了尖峰、我在这里使用了此配置:

  因此、我想知道是否有办法获得更多不受 LDO 或 LM1117影响的干净信号、或者在设计 ADC 电压时是否有一些指南。 即使我进行该设计、我也必须参考 ADC 的 GND、如果 ADC 的接地不正常会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人在那里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、
    我想让您在此处运行 C2000Ware 中包含的示例:C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\device_support\f2806x\examples\c28\adc_soc\

    在主.c 文件中、有一个对函数"AdcOffsetSelfCal"的调用、我们将使用此函数进一步调试您的问题。
    调用后、此函数将重定向到 F2806x_adc.c 源文件、我希望您在其中单步执行该函数。

    您将看到有一个内部通道连接到 VREFLO (LaunchPad 上的该通道短接到 VSS)。 让转换发生、然后查看数据集的外观。 请告诉我、您是否仍然在该通道上看到尖峰/噪声。

    如果存在噪声、则意味着接地平面上存在噪声、或者至少进入引脚 ADCVREFLO。 由于这是 ADC 的接地基准、因此该引脚上的任何噪声也将出现在转换过程中。

    如果此转换中没有噪声、则意味着我们必须从电压输入端获取噪声尖峰、然后将其传输到您要转换的通道。

    在我建议更多调试策略之前、我想更好地理解这一点。

    此致、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew
    我已经使用了 AdcOfssetSelCal。 我还测试了 LAUNCHXL-F28069M、我看到有一些尖峰、尖峰会增加到我的链信号...
    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题更多地是、是否有一些 LDO 或电源参考、以便与 ADC 和 MCU 配合使用、从而为 ADC 提供如此干净的电压基准
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    为了清楚起见、我对问题的理解是:

    Q1) TI 能否建议 ADC 采样使用干净的电压源来查看 ADC 的性能。

    假设情况确实如此、TI 数据转换器团队将在  TI store 出售此 EVM http://www.ti.com/tool/PSIEVM。  它支持单端和差分输出、我们已使用它来降低 MCU 上12位和16位 ADC 的 SNR 性能。

    请告诉我这是否有帮助。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt

    感谢您提供参考、我认为我的说法不正确、我正在寻找有关电源的建议、一个 具有干净电压和极小输出电压偏差的电源、现在我使用的是 LM1117 3.3V、 但我有一些尖峰会使我的信号发生变化、我可以处理它、但我认为有适当的方法来实现它、或者实际上、一些使用专用于 ADC 的电源的指南。

    我将检查该参考资料、以了解哪些对我来说是可行的  

    谢谢

    Mike