This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:将键盘与 TMS320F28069M 相连

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/747801/tms320f28069m-interfacing-keypad-with-tms320f28069m

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!  

我尝试将4行和3列键盘与 TMS320F28069M launchpad 连接、如果对示例代码或参考设计有任何帮助、将会大有帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    没有专门用于键盘接口的示例。 您可以使用 C2000ware 中提供的基本 GPIO 示例代码进行开发。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    Gautaum 的建议是正确的、最好的查看地点是 C2000Ware。

    如果您的键盘是开关的基本矩阵、请查看 GPIO 示例、如果您的键盘更复杂且使用 SPI 等通信协议、我建议您查看这些示例!

    此致、
    Cody