This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如何在 ABC-DQ 等三相情况下使用 SFRA?

Guru**** 2532570 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/748245/tms320f28377d-how-to-use-the-sfra-in-3-phase-situation-like-abc-dq

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:SFRAcontrolSUITE

您好:

我想在三相整流器中使用 SFRA。 我尝试 优化电压和电流环路。

PWM ISR 为4K、但 SFRA1更新中的数据需要不同的秒数。 似乎函数在每个 ISR 中运行、但数据未更新。

SFRA 是否仅适用于某些特殊型号? 因此、有一些参数检查失败、函数未运行?

我可以简单地将 SFRA 用于 PID 回路还是仅用于2P2Z 吗?

我知道 SFRA 是一个.lib、 是否可以调整参数以供常用?

最后、在 ABC-DQ 情况下、是否有关于 SFRA 的任何信息?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在电机控制应用中使用了它、请参阅

    www.ti.com/.../spracb8a.pdf

    该代码位于 controlSUITE 中。

    您也可以对整流器应用类似的概念。

    SFRA 在控制器周围工作、因此即使存在转换、SFRA 也无关紧要。 实际上、这是 SFRA 的 USP 之一、它可以测量无法通过基于硬件的 FRA 测量单元进行访问的控制器电路内的频率响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,Manish! 我将检查电机控制应用程序以了解更多信息。