This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:交付时的 controlCARD DOA

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TIEVM-VIENNARECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/748103/tmdscncd28379d-controlcard-doa-on-delivery

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件: TIEVM-VIENNARECT

先生们:

如果没有 TI 在此论坛中的回复、支持人员将不会发出 RMA。

购买了 TMDSCNCD28379D (C2000 controlCARD)以与 Vienna 整流器开发套件(TIEVM-VIENNARECT)配合使用。  

我们发现 C2000控制卡到达时为 DOA。  具体细节如下:

(1)控制卡安装在 Vienna 整流器开发套件中。

(2)该套件需要正确应用的12VDC 偏置电源。

(3)尚未将交流电源连接到此产品、因为文档在前几步中不需要交流电源。  

(4)我们最初注意到 CPU 没有响应、我们无法通过 USB 接口向其加载代码。

(5) 12VDC 输入电源正确、并且 Vienna 整流器组件上的稳压器提供了正确的电压(3.3和5 VDC)

(6)我们还注意到 CPU 在触摸时运行相当热(OUCH)、当我们通过热像仪查看时、温度接近100摄氏度。

兰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lance:

    您的请求似乎有效。

    请转发您的经销商/TI-eStore 此 E2E 主题。  到达后、他们将为您提供 RMA 号并安排更换。

    对于此套件启动和运行所需的时间以及出现故障的电路板、我深表歉意。  感谢您的耐心等待


    谢谢、
    Brett