This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:DRV8353RS-EVM 将电位器连接到 ADC、但不允许控制电机速度

Guru**** 2767835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/745619/ccs-tms320f28027-the-drv8353rs-evm-has-a-potentiometer-connected-to-an-adc-but-it-does-not-allow-motor-speed-control

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:Code Composer Studio

如果在独立模式下运行 EVM 套件时 POT 控制速度、这将非常有用。 我假设这个功能是它放在那里的原因。 请求此功能的应用。

长期而言、如果硬件用户能够通过按下按钮"识别"其电机、然后使用外部电位计(或我们使用 PWM 驱动的端口)在有限的开发条件下操作电机、这将是非常好的。 这将使应用程序最终用户能够在几分钟内启动并运行。 我见过其他具有此功能的套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好主意。 您可以将电位计连接到备用 ADC 通道,以在 HAL_setupAdcs()中设置其 ADC,然后读取 ADC 结果,将其转换为目标速度以旋转/停止电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想检查一下您是否有任何更新,我一周没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 想知道这是否是 C2000团队正在实施的功能? 这将解决该问题。 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个好主意、我们可以将其放在任务列表中、这应该是一个根据电路板、电位器和客户系统规格定制的设计。而不是一个针对电机控制常见要求的参考设计。