This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:PGA 输出和 ADC/CMPSS

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/748194/tms320f280049-pga-output-and-adc-cmpss

器件型号:TMS320F280049

香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

在 F28004x 数据表(sprs945d)的图5-36 PGA 方框图中、我有一些问题。

如果我们同时启用 PGAEN 和 FILTRESSEL、"发送给 ADC 和 CMPSS "的 PGA_OUT 或 PGA_OF 会在内部获得吗?

2.以100引脚 F280049上的引脚36为例。 PGA2输出(PGA_OUT 或 PGA_OF)是否仅在内部连接到 ADC-A4或 ADC B8或 CMPSS-2高电平或 CMPSS-2低电平?

如果我们要将 PGA2连接 到另一个 ADC 引脚(例如、引脚 ADC-A1)、我们应该使用 PGA_OF 并将 引脚36连接到 ADC-A1 (引脚22)?

我们的理解是否正确?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    每个 PGA 都有2个输出:PGA_OUT 和 PGA_of。 它们都连接到 ADC 和 CMPSS、然而、PGA_of 在引脚上输出、而 PGA_OUT 不会。 PGA、ADC 和 CMPSS 进行分组。 只有组内的 PGA、ADC 和 CMPSS 才可以进行内部连接。 如果您想在不同组之间进行混合和匹配、则需要使用跳线。 当然、这仅适用于引脚上产生的信号。

    另外请记住、如果您在多个组之间进行混合和匹配、则实际上会丢失 ADC 通道。 我将为您提供一个示例;以 PGA6_OF 为例。 PGA6_OF 和 A8均位于同一引脚上、因此 ADCA 无需任何其他连接即可对 A8上的 PGA6_OF 进行采样。 现在、假设您希望在 A6而不是 A8上对 PGA6_OF 进行采样。 由于 PGA6_OF 和 A6不在同一组中、您必须将 PGA6_OF 跳线连接到 A6。 这将起作用、但您不能使用 A8对其他任何内容进行采样、因为它与 PGA6_OF 相连、即使您未使用 A8对 PGA6_OF 进行采样。 这有点糟糕,但我希望它能解释一下。

    因此、要回答您的问题:

    1.是的、如果您启用 PGAEN 和 FILTRESSEL、PGA_OUT 和 PGA_OF 会在内部转至 ADC 和 CMPSS。

    2、是的、PGA2_OF 只进入 该行上的 A4、B8和 CMPSS 多路复用器选项。 请参阅上面的说明。