大家好、 我在使用以下任一方法可靠地切换 GPIO0时遇到问题:
GpioDataRegs.GPASET.BIT.GPIO0 = 1 / GpioDataRegs.GPACLEAR.BIT.GPIO0 = 1;
或
GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO0=1;
配置:
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0=0;
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0 = 1;
GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO0=1;
引脚配置是否正确?
2. 为 X 分配了什么值来改变 GPIO0的状态
GpioDataRegs.GPASET.all = X
X 是声明为 long 还是 int?
用于 配置 GPIO 的引脚复用工具输出代码。 将代码粘贴到我的源代码中时、端口引脚是
配置不正确。 所选器件正确且 未生成错误、不确定原因?