This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:具有已编程密码的 InstaSpin 示例项目

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/743544/tms320f28027f-instaspin-example-project-with-password-programmed

器件型号:TMS320F28027F

尊敬的香榭丽舍

当前、我在 instaspin 示例(proj_lab11.out)编程到器件后编程了密码并锁定器件、但发现器件似乎卡在某个位置、LED (GPIO34)未亮起。 您能告诉我、在对密码进行编程的情况下、此项目有何限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、根据 F2802x 数据表中的定义、假设您已经通过将 GPIO34和 TDO 引脚上拉为高电平来设置正确的引导模式。
    2.将.stack 和.ebss 分配给不安全的 RAM 段、如.cmd 文件中的 M0和 M1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanming、

    我使用的示例项目没有任何更改、没有密码编程就没有问题。 但是、它在编程密码后无法正常工作、很容易重现、您能试一下吗?

    为什么.stack 和.ebss 应该被分配给不安全的 RAM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ROM 中的 instaSPIN-FOC 代码需要使用栈并读取 RAM 中的一些变量、如果这两个变量都在安全 RAM 中分配、则 instaSPIN 函数无法访问这些变量。 请按照我提到的步骤操作、应该可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它在将.stack 和.ebss 分配给不安全的 RAM 后工作。 谢谢。。。