请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 我使用的是 TMS320F28377SPZPS、100引脚封装。 从数据表中的图5-29可以看出:
输入 ADCINA0 - ADCINA5被专门映射到 ADC-A 中
输入 ADCINB0 - ADCINB5被专门映射至 ADC-B
输入 ADCIN14和 ADCIN15可被映射至任一 ADC 模块。
这是专门情况、还是可以将任何输入映射到任何一个 ADC 模块中? 换句话说、我能否将部分或全部 ADCINA0 - ADCINA5映射到 ADC-B、以及部分或全部 ADCINB0 - ADCINB5映射到 ADC-A? 文档似乎支持这一点。
提前感谢您的任何帮助。