请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件: C2000WARE
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我有一些关于 TMS320F28379D 的问题
1.参考数据表第5.4节,此器件是否支持正/负电源和信号系统(Vdd/VSS:+2.2V/-1.2V)? 我们是否可以对+/-模拟输入/输出信号使用负 Vss/Vsa?
2. C2000是否有现成的代码或示例、我们可以使用它们为板载 ADC 执行 DFT/FFT? 我尝试将其用作 DFT/FFT 基准。
谢谢。
此致、
Leo