This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:F28M35H52C、但这可以从 XINTF (如 Delfino 28335和2812)引导

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/748032/f28m35h52c-f28m35h52c-but-that-could-boot-from-xintf-like-delfino-28335-and-2812

器件型号:F28M35H52C

您好!

我们需要一个具有以太网的处理器(PHY 可以是外部的)、例如 F28M35H52C、但可以从 XINTF (例如 Delfino 28335和2812)引导。 根据数据表、该协处理器无法实现该目的。

该处理器是否有可实现该目的的替代产品? 温度间隔-40至+85 (或+125C)。 不必是双核。 我们将仅将此处理器用于维护以太网任务。 物理尺寸应尽可能小、以减小板上的空间。 我们将从外部存储器运行所有代码、因此内部闪存容量不是很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

    F28M3x 是唯一一款具有以太网的 C2000器件。 它还具有 EPI (如 XINTF)模块。 尽管默认情况下没有 EPI 引导、但客户可以开发自己的次级引导加载程序并将其编程到闪存中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mikael、

    除了以太网和外部存储器之外、您还有其他器件要求吗?

    请注意、外部存储器支持通常需要大量引脚、因此这会为可用器件的紧凑性产生影响。

    Vivek 提到的次级引导加载程序相对简单、可通过闪存引导实现。 它将启用 EPI 并将 CPU 分支到 EPI 存储器空间。

    Tommy