This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:有关 HWBIST 的问题

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/747062/tms320f28379s-question-about-hwbist

器件型号:TMS320F28379S

您好 Champ、

在 F2837xS TRM 中,有以下说明,您能不能提供有关特殊引导 ROM 流程和 HWBIST 流程的详细信息?

谢谢!

2.3.9硬件 BIST 复位(HWBISTRS)
硬件内置自检(HWBIST)模块测试 CPU 的功能。 结束时
它将 CPU 复位以使其返回到工作状态。 这个复位(HWBISTRS)只影响 CPU 本身。
外设和系统控制保持先前配置的状态。 CPU 状态在中恢复
作为特殊引导 ROM 流程的一部分。 有关 HWBIST 流程的更多信息、请联系您当地的
TI 代表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 HWBIST 复位的情况下、器件正常启动。 有一些状态位会在 bootrom 中清除。 如上一份声明中所述、有关此问题的更多详细信息、您需要联系当地的 TI 代表。

    此致、

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我是 TI MCU FAE。

    我是否知道我可以联系谁来了解详情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将我的同事 Ashish Vanjari 添加到此帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    此问题是否有更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    很抱歉耽误你的回答。

    您能否检查“C2000Tm硬件内置自检”应用手册(SP7xx7)中的主题“2.2在双核设备上管理 HWBIST”是否解决了您的问题?

    www.ti.com/.../spraca7.pdf