This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:TMS320F28379S

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S, TMDXIDDK379D, DESIGNDRIVE, MOTORWARE, TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/746367/tms320f28379s-tms320f28379s

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件: DESIGNDRIVEMOTORWARETMS320F28075

我正在查看此链接。

training.ti.com/.../MotorControlwithTIC2000.pdf

它显示位置管理器受支持、但不支持 InstaSPIN 电机技术。  我想知道这两个功能集之间有哪些相似之处和差异。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    PositionManager 技术对连接电机控制应用中使用的某些位置传感器(绝对或增量)提供的支持有限。 而您在 pdf 中看到的 InstaSPIN 是完整的电机控制解决方案。
    有关 InstaSPIN 的更多详细信息、请访问:
    www.ti.com/.../instaspin.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否计划发布用于 TMS320F28379S 的 InstaSpin? 如果是、您能否与我们分享您的发展蓝图? 否则、我们应该选择哪种微控制  器、以使我们能够轻松地使电机控制正常工作并针对我们的应用进行调优。  我们正在访问要为我们的下一个设计选择的控制器。  我现在正在探索用于工业电机控制的 TMDXIDDK379D:C2000 DesignDRIVE 开发套件。

     感谢您在这一进程中提供的任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有计划支持采用 InstaSPIN 的 F28379D 或任何 F2837xS/D 平台。 InstaSPIN 要求在生产期间将特定库加载到 ROM 中、因此无法使用 InstaSPIN 改装器件。 我们目前在 F2802x、F2805x 和 F2806x 系列中的 Piccolo 器件上提供 InstaSPIN 支持。 我们还将支持具有电机控制 SDK 的 F28004x 器件、该 SDK 将于2019年初发布。  

    什么是终端应用? 这是有传感器还是无传感器驱动器? 出于安全验证目的、您是否需要访问源代码?  

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的逆变器控制器板将为驱动输油泵的三相感应电机提供电压输出。 控制器将能够在目标压力(闭环控制)和施加的电压下更改电机转速。 此设计使用电流传感器、0-150安培(0-3.3V 输出)以及具有适当 DSP 连接的比较器和控制逻辑。 是的、出于安全验证的目的、我们需要访问源代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDXIDDK377D 说 、C2000 DesignDRIVE 开发套件 用于"工业电机控制"。  我很难选择 TMS320F28075或 TMS320F28379S。 另一个问题是、我们的合作伙伴公司之一目前正在使用 InstaSpin motorware 软件、并且遇到了许多他们正在努力解决的问题、无法及时解决。 我以前在 TI 工作过、并且拥有非常棒的技术支持体验。 我想知道 TI 是否仍然具有相同的技术支持标准。 我在为我们的应用选择处理器时确实需要帮助。

    此外、如果我决定使用 TMS320F28075、能否将当前的 C2000 DesignDRIVE 开发套件(IDDK)- TMDXIDDK377D 用于有助于我了解 TMS320F28075的套件?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPINTm-FOC 和 InstaSPINTm-MOTION 开发套件