主题中讨论的其他器件:THS4031
我们遇到了一些 ADC 问题。 对这个问题的最简单的描述是、尽管施加的信号没有应该导致这种重复的值、但我们看到的采样值是重复的
示例:
施加的信号(通过波形发生器编程的任意信号)
示例:
信号采样值
1.23V 956
1.56V 1245
1.97V 1245
2.15V 2049
2.78V 3045
等等。
这种重复不是周期性的、也不取决于采样频率。 用 oszilloskop 观察到 SoC 信号和 EOC 信号 、它们是正确的。 使用控制套件中的 v220\F28M36x_examples_Control\ePWM_ADC_SoC 示例可以观察到相同的行为。
对我来说 、尽管 生成了 EOC 和中断、或者尽管生成了 SOC 信号、但未接收到 SOC 信号、但转换似乎还没有准备就绪。
感谢您的回复...
此致、
Maxim