This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:如何开始使用 Power Suite?

Guru**** 1689980 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/747116/tms320f28069-how-to-get-started-with-power-suite

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:powerSUITEC2000WARE-DIGITALPOWER-SDKC2000WARE

你(们)好。

我的问题与此帖子相关:  

我正在努力开始 使用 C2000Ware Digital Power SDK。 我使用 Code Composer 版本 8.0.0.00016。

我安装了多个 Power Suite 版本(参见下图)。

不知道如何继续。 它说:"要开始、请在 Code Composer Studio (CCS) Resource Explorer 中打开此页面。" 这意味着什么? 当我断开与云的连接时、它会显示:"未找到"。

我访问了所有常见问题解答以及论坛上的一些相关主题。 我已安装 GUI Composer 运行时。 但是当我转到 View-- GUI Composer TM --应用程序 v1 是空的。

那么、我的问题是:如何正确启动 Power Suite 以及如何从 Power Suite 导入工程? 我该怎么做? 请允许我回答这个非常基本的问题。 我期待您的帮助、让 Power Suite 最终运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MK、

    powerSUITE 是作为 CCS 项目的一部分提供的 GUI 页面。 您似乎已经正确安装了它。

    您是否通过 TI.com 页面或 Resource Explorer 安装了 C2000Ware-DigitalPower-SDK? 如果您从 TI.com 下载了该项目、则无法通过 Resource Explorer 导入项目。 您可以通过导航到目录并从该位置导入项目来手动导入该项目。

    如果要通过 Resource Explorer 导入工程并利用资源利用工具中的功能、应首先卸载现有程序包、然后打开 Resource Explorer 并通过单击下载图标(向下指向箭头)从此处下载程序包。 并选择"Download and Install"。 这将允许您 从上面最后一个图像中的页面导入示例。 它 不起作用的原因是 CCS 无法正确识别通过 TI.com 中的可执行文件安装的现有软件包。
     
    导入示例后、powerSUITE 页面将自动打开名为"main.cfg "的文件。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ozino、

    感谢您的快速回复。 你绝对是对的。 我现在直接在 Resource Explorer 中安装了 C2000Ware_DigitalPower_SDK、以便导入示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个消息。 我们正与 Resource Explorer 人员合作、从 TI.com 获取可执行文件、以便在 CCS 中工作。

    此致、
    Ozino