This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:如何设置触发区寄存器? (TMS320F28377S)

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/747465/ccs-tms320f28377s-how-to-set-up-trip-zone-register-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

我已经尝试使用 InputXbar1 ~ InputXbar4设置四个跳闸区域模块。

通过阅读数据表、我确认可以使用输入 XBar 轻松设置 TZ1 ~ TZ3。

但是、TZ4是 eQEP、TZ5是时钟故障逻辑、TZ6连接到 CPU、因此我无法使用 inputXbar 设置跳闸区域。

它看起来可以使用中的跳闸来实现跳闸区域。 是否有任何示例代码可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此您无法从输入 X-BAR 执行第4个 TZ。 但是、正如您所说的、您可以使用 CMPSS 中的 TRIPIN。 您必须配置 ePWM X-BAR、以便从 TRM 中提供的表中选择跳闸选项。 我们确实提供了 CMPSS 示例、以展示该外设的工作原理。 我们没有您具体需要的示例。 您可以开始将一个简单的示例放在一起、我可以从我的角度对其进行审查和支持。