This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIMM 100边缘连接器的 PCB 设计

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/746964/pcb-design-for-dimm-100-edge-connector

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好

我想设计某种用于实验室的 controlCARD。 它应该包含一个 F28069 CPU 以及一些可用 controlCARD 未提供的订单硬件和接口。 该卡应安装在我们现有板上的 DIMM 100插槽中。 是否有人可以提供 DIMM 100边缘连接器的 PCB 设计或触点和切口的技术图纸?

感谢你的帮助

Andri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andri、

    只需下载 C2000ware 并导航至:
    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\boards\Experimentreams\DockingState_DIM_100pin\R3

    设计文件和 BOM。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Gautam

    感谢你的建议。 遗憾的是、我无法将 PCB 文件导入到 Altium 中。 我将自己绘制 Edge Connector。

    此致
    Andri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andri、

    该板是在一段时间前在 ExpressPCB 中创建的、ExpressPCB 是一种免费工具。 遗憾的是、没有很多导出到其他 EDA 工具的选项。 只是想为您提供这些信息。 但我认为您的方法确实是最佳选择。

    -Mark