Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE
主题中讨论的其他器件: C2000WARE
您好!
我正在练习在 TMS320F28379D Launchpad 开发套件中生成 PWM 信号。
我想知道 PWM 模块的默认 PLLsystemClk 和将从 PWM 引脚获取的默认 TBCLK。
我已将该板配置为使用具有20Mhz 外部振荡器的 PLL 在200MHz 下工作。
我有默认值:
ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL[EPWMCLKDIV]= 2;
TBCTL[HSPCLKDIV]=1;
TBCTL[CLKDIV]=2;
如果我的系统时钟为200MHz、那么在预分频分频分频后、我将获得50MHz 作为 TBCLK。
但我的 PWM 频率仅为25MHz。 为什么?
问题:
我想知道我是否缺少配置更多内容? 为什么我得到的是25MHz 而不是50MHz?