This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSHVMTRPFCKIT 的交流适配器规格

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/747053/tmdshvmtrpfckit-the-specification-of-ac-adaptor-for-tmdshvmtrpfckit

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

您好!

请告诉我 TMDSHVMTRFCKIT 的交流适配器(15V 输出)规格。
由于日本的规定、我的客户需要购买交流适配器;但是、我在任何文档中都找不到规格。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    规范如下:

    电压-输入:90 ~ 264 VAC
    电压-输出:直流、15V
    电流-输出(最大值):>1.0A
    极化:正中心
    输出连接器:桶形插头、2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanming-San、您好!

    感谢你的答复。

    此致、
    Nomo