This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:PWM 与50Hz 模拟电源信号同步

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/731374/tms320f28377s-pwm-sync-with-analog-50hz-mains-signal

器件型号:TMS320F28377S

我尝试控制基于单相全桥晶闸管的交流/直流转换器、采用 PWM、使用 ADC 读取线路电压、从而找到过零点。

如何将 PWM 与输入正弦波的 ZCD 同步、以便可以在 PWM 通道中加载触发角来控制输出。

由于很多原因、我不想使用硬件 ZCD (比较器)。

谢谢  

Orion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Orion、

    如果您不想使用基于硬件的 ZCD、可以使用我们的软件 PLL (SPLL)库。 您可以在此处找到此库及其文档  

    以下系统解决方案是了解 SPLL 在您的应用中的使用方法的良好参考。  

    但愿这对您有所帮助。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不要求 ZCD 或 PLL。  

    但如何将 PWM 与软件编码同步?

    是否有用于同步的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    我在上一篇文章中提到的两个示例就是这样。 希望他们对您有所帮助。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、

    我假设上述回答帮助您解决了此问题。 如果情况不是这样、请告诉我。

    谢谢你。
    Hrishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想与低频(50Hz)的 PWM 方波同步、而不是使用高频正弦 PWM 生成的 spwm 和同步输出波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、

    如果您希望基于 ZCD 信号进行同步、那么基于比较器的方法将非常有效。 我想您需要一种使用 ADC 转换结果的软件方法、这正是我在上面建议的方法。

    如果这两种方法都不适合您、您能否详细解释您希望实现的目标? 某些所需行为的波形草图将会非常有帮助。

    谢谢你。
    Hrishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否意味着 PWM 三角的零点和正弦信号的零点完全匹配、不匹配? 您是否正在尝试为任何电机实现同步 PWM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ashutosh:

    我想 Sandeep 正在寻找这些线路上的东西、但可能不是您所描述的。

    Sandeep、

    请详细说明您希望实现的目标吗? 正如我在上面提到的、所需行为的波形草图将非常有用。

    Hrishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandeep、

    我看到您拒绝了上述回答。 可能对问题或答案有一些误解。 请您详细说明您的问题、以便我们可以在此处更好地解决该问题吗? 如上所述、请分享一些所需行为的波形草图、以帮助我们更好地理解此问题。

    -Hrishi