This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28069:TMS320f28069F 和 TMS320f28069M 之间的最终固件文件差异

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, TMS320F28069F, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/746101/compiler-tms320f28069-difference-in-final-firmware-file-between-tms320f28069f-and-tms320f28069m

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

各位 TI 人好、

在尝试为 TMS320F28069F 和 TMS320F28069M 编译相同的软件源后,我获得相同的输出是否正常? 这2个文件完全相同...

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    是的! 这些文件的输出将完全相同、因为它们共享通用器件支持文件。 F28069系列中的所有器件在 C2000Ware 中都具有相同的器件支持。 因此、预计这些不同器件的编译输出将是相同的。

    以下是从功能角度进行的比较: www.ti.com/.../compare.html

    唯一的主要区别是目标配置文件、该文件特定于所使用的器件型号。


    此致、
    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozino、

    好的、感谢您的回复、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴为您提供帮助。

    -Ozino