This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMDSHVMTRPFCKIT 过流保护

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/731877/tms320f28035-tmdshvmtrpfckit-over-current-protection

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKIT

您好!

我们将 TMDSHVMTRPFCKIT 用于 BLDC 电机。 我们在加载电机测试时会在 GUI 上不断出现过流保护错误。 在空载情况下、我们没有任何问题、电机也可以正常运转。 您能告诉我们如何解决此问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在负载下消耗了多少电流? 您所要求的最大负载百分比是多少?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Sean 的回答! 不多! 我们无法测量它、因为它会立即停止。 我们的负载是一个磁盘。 输出功率小于300W。 我们的电机的额定电压也是160V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、PFC 被禁用。 我们仅使用150Vdc 直流电源直接连接到 PFC 输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以在硬件或软件中禁用过流保护吗? 如果是、执行该操作的最简单方法是什么? 如果没有、我想我们必须以低占空比启动电机并开始增大它? 正如我之前提到过的、在无负载条件下工作、但即使在轻负载(60-80W)条件下、它也会尝试开始旋转、但由于过流保护而停止
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在使用哪个项目? 如果您使用直接代码示例而不是 GUI、则会更容易。 遗憾的是、GUI 提供的灵活性不如源代码

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这里没有其他问题、我现在将关闭此主题

    肖恩