This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSECATCNCD379D:具有 ET1100 SSC V5.11和 SSC V5.12的 EtherCAT

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/746614/ccs-tmdsecatcncd379d-ethercat-with-et1100-ssc-v5-11-and-ssc-v5-12

器件型号:TMDSECATCNCD379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 EtherCAT 从站和 C2000 Delfino MCU controlCARD 套件。

http://www.ti.com/tool/TMDSECATCNCD379D

 

当我启动用于导入修补文件的 SSC 工具时,问题显示为附加文件。

是否有任何解决方案可以使用 ET1100测试 C2000。

请帮帮我。

谢谢、此致、

Bhupendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    请下载 SSC 工具 v5.11、这是此套件的兼容版本。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复、我尝试下载 SSC 工具 v5.11、但它现在在 ETG 网站上不可用。
    我如何获取它、您是否有任何解决方案。

    此致、
    Bhupendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我看到 SSC 的下载请求屏幕上的版本下拉菜单中仍有选项可用。 如果您没有看到这一点、请联系 ETG。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、现在它正在工作。

    此致、
    Bhupendra