你好
我有一个 i2c 数据、CLK 将保持低电平问题。 我有一个逻辑分析仪来捕获波形。 我从 从器件(28069)执行一个到主器件(PC 工具)的64字节数据传输。
从我的逻辑分析仪中、我注意到某些字节上存在噪声。 此噪声发生在14个字节上、数据和 CLK 挂起在19个字节上。 19字节只有3个 CLK 信号。
我注意到逻辑分析仪在15字节显示"写入地址"、而不是它应该显示的字节数据。
我 不确定 DSP 是否将噪声视为 起始位??
请 帮您解决此问题? 我 知道 为什么数据和 CLK 同时保持低电平?
我的 I2CMDR 设置为28069上的0x0020。
谢谢你。