This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235:TMS320F28235PTPQ 与 TMS320F28235PGFA

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28235, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/731187/tms320f28235-tms320f28235ptpq-vs-tms320f28235pgfa

器件型号:TMS320F28235
主题中讨论的其他器件: TMS320F28335

尊敬的 TI 专家:

现在、我在   电机控制项目~中使用 TMS320F28235PTPQ

但我发现 TMS320F28235PTPQ 并不容易购买、TMS320F28235PTPQ 是否 不常见?

我发现 TMS320F28235PTPQ   TMS320F28235PGFA 之间的主要差异是温度和散热焊盘~

您建议我使用哪一个?

期待您的回复、非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您的项目不需要 Q 级器件、我建议您使用 TMS320F28235PGFA。

    谢谢、

    Jitin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitin、您好!
    非常感谢您的回复~
    如果我需要针对汽车应用进行 AEC-Q100认证、我需要使用 Q 级~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我发现 TMS320F28235PTPQ 不易购买~
    我是否应该更改为 TMS320F28335PTPQ?
    它们之间的主要差异是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="fawn"]这两者之间的主要区别是什么?

    主要区别在于:TMS320F28235没有 FPU (浮点单元)、而 F28335有。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复~
    现在我正在使用 TMS320F28235,如果我想选择 TMS320F28335,主要区别是什么? 您是否有比较表可以分享给我?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如 Gautam 指出的、主要区别在于 TMS320F28235没有 FPU (浮点单元)、而 F28335有。 下面是比较表的链接:
    www.ti.com/.../compare.html

    谢谢、

    Jitin