This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:程序在停止 - ASM (" ESTOP0");

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/745558/ccs-tms320f28335-program-stops-at---asm-estop0

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我使用了 ePWM 来触发 ADC、然后使用 FFT。 在    调试过程中、程序始终在" asm (" ESTOP0")"停止、并且它不会退出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个断点、您可以在这里找到 ASM (" ESTOP0")编写并检查执行 asm (" ESTOP0")。

    这是用户为通过具有某种条件来停止进程而给出的断点。

    奥什托什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它实际上位于"DefaultIsr.c"中,并且位于 ILLEGAL_ISR()中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来您的 ISR 配置不正确。 我建议您仔细检查配置。 如果您需要参考、请查看 C2000Ware 中提供的中断示例。