This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28377S:从 powerSUITE 导入 BOOSTXL-BUCKCONV 示例时、解决方案适配器 GUI 未显示

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, BOOSTXL-BUCKCONV, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/746220/ccs-launchxl-f28377s-solution-adapter-gui-not-showing-up-when-importing-boostxl-buckconv-example-from-powersuite

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我按照说明启动 BOOSTXL-BUCKCONV Booster Pack 并与 F28377S Launchpad 一起运行。 我能够从 controlSUITE 将项目导入 CCS (使用 CCSv8.2.0)-直接从 controlSUITE、TI Resource Explorer Classic 或通过项目导入、但在所有情况下、只要我使用 xgconf 打开 main.cfg、我就看不到 GUI、只看到空白空白区域。  

我在 e2e 上看到了一个具有类似问题的线程、但在我的情况下、我没有 jxbrowser 任务、我也无法复制和检查 powerSUITE 的链接、因为在我的情况下、如果我在 main.cfg 中右键单击 powerSUITE (启用 Grace 开发人员功能后)我只能得到"关于:空白"、因此基本上没有复制 URL、例如、我可以用 Chrome 进行检查/跟踪。

请告诉我、如何在 CCS main.cfg xgconf 视图中从 powerSUITE 启用解决方案适配器的 GUI 视图?

- CCSv8.2.0

- controlSUITE v3.1.9

非常感谢、致以诚挚的问候、

Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我忘记下载并安装 GUI Composer Studio v2。 您需要转到基于云的 GUI 编写器并单击导出、然后选择您的操作系统并下载并安装正确的版本。 然后、加载项目、main.cfg 将在 xgconfg 中显示 GUI。

    谢谢、此致、
    Gregor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴问题得到解决、祝您的项目顺利!