This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSSOLARUINVKIT:Raspberry PI 上的 Code Composer

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/745572/linux-tmdssolaruinvkit-code-composer-on-raspberry-pi

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

工具/软件:Linux

如何在 Raspberry PI 的 raspian OS 上安装 TI Code Composer Studio。 我尝试使用 debian 9控件、但它不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS Code Composer Studio 仅在 Windows、Mac 和 Linux 上受支持

    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    您可以将问题发布到 CCS 论坛以获取回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 仅在 Manish 提到的上述操作系统上受支持、并且仅在 x86处理器上受支持。

    谢谢
    Ki