This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:关于单元闪存

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/732560/tms320f28379s-about-unit-flash

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、

大家好、TI 人、

Uniflash_v 4.1只能更新 TMS320F28379S DSP 程序一次的方式?

当我们下次更新程序时、这是一条错误消息。

Waals

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.您能告诉我您在控制台中收到了什么错误消息吗?

    2.是否可以尝试擦除闪存? (转至"Settings & Utilities"并单击"Erase"按钮)

    3.您是否知道是否已在设备上设置了密码?

    谢谢、
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    添加到 Ricky 的建议:还要检查以确保引导模式引脚设置为等待引导。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否已解决? 我们的建议是否对您有所帮助?

    谢谢、此致、
    Vamsi