This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/C2000-digit-control-library:C2000

Guru**** 2347290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/745932/ccs-c2000-digital-control-library-c2000

器件型号:C2000数字控制库
主题中讨论的其他器件:TMDSSOLARUINVKIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如何提高适用于 C2000 MCU 的 Code Composer Studio 中的软启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了帮助我们分配问题、您能否详细说明一下"软启动"的含义? 谢谢。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉 C++编程。 我正在尝试查看如何在 CSS 上实现软启动。 我需要调整什么来查看示波器上的变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可能会有所帮助、但问题不清楚。 "软启动"是指电机、电源还是其他东西?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个太阳能仿真器、负载和 C2000微控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软启动对于应用非常具体、例如在 PFC 中、它可以缓慢地设置总线电压、以避免电压环路 PI 饱和。 对于 LLC、它是完全不同的。 您能否详细说明一下用例、拓扑等、如果我们有示例、这可以帮助我们向您介绍一个示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试弄清楚软启动如何以及是否会影响在我所拥有的设置的负载上达到最大功率点的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    论坛针对 C2000 MCU 相关问题、您能详细说明一下 C2000 MCU 要回答的特定问题吗?

    我不确定是否可以智能地评论我没有直接处理过的应用程序、尤其是在没有足够详细信息的情况下。

    我能想到的最接近你的问题是我们在 TMDSSOLARUINVKIT 上所做的事情

    请参阅此处的文档

    www.ti.com/.../tidu405b.pdf

    启动逆变器时、我们首先以固定电流运行直流/直流、直到软启动总线电压、然后启动 MPPT。

    请参阅图46