This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:使用 launchpad 的28379D SDFM PWM 示例

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/745520/ccs-launchxl-f28379d-sdfm-pwm-examples-for-the-28379d-using-the-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

查看"sdfm_PWM_SYNC_CPU"示例项目、并使用28379D Launchpad。  我看到这个项目有一个 InitEPwm 函数、但是我看不到任何用于设置 PWM 使用的输出引脚的部件。  

在此示例中、我认为 PWM 计时器输出将同时传输到 SDFM 模块、并通过外部引脚为外部 Δ-Σ ADC 计时。  我是否正确理解了这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    SDFM_PWM_SYNC_CPU 示例未配置为为为外部 Σ-Δ 调制器计时。 PWM 被初始化、从而提供 SDSYNC 事件来同步 SDFM 滤波器。 但是、确实可以配置其中一个 PWM 来为 SD 调制器计时、正如您所说的那样。

    此致、
    曼诺伊