This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:用于 C2000 TMS320F28xxx 的 FreeRTOS 端口

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/745906/tms320f28379d-freertos-port-for-c2000-tms320f28xxx

器件型号:TMS320F28379D

您好像使用 CpuTimer1和 CpuTimer2来实例化 FreeRTOS。

您能告诉我 FreeRTOS 环境中每个计时器的用途是什么吗?

看起来 CpuTimer2是一个"计时器"、但我不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在使用 的 FreeRTOS 端口? 我不相信 C2000团队中的任何人都使用过它、因此您的猜测与我的猜测一样好、如果不是更好的话。 从我通过浏览代码收集的内容中、我同意 CPUTimer2似乎被用于计时。 希望社区中对其更熟悉的人可以发表评论。

    惠特尼