This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:使用 XINTF 作为 FPGA 的接口

Guru**** 2199450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/745929/tms320f28335-using-xintf-as-an-interface-to-fpga

器件型号:TMS320F28335

您好!

如果我可以从一个示例 VHDL 代码开始、为了将 DSP 与 FPGA 连接、任何 FPGA 芯片都可以工作。 此时、我希望深入了解让 FPGA 和 DSP 无缝通信所需的条件。

-Anup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anup、

    TI 没有提供示例代码。 XINT 模块与 SRAM 等标准异步存储器连接、因此您可以将搜索范围缩小为简单的 SRAM 模型。

    Tommy