请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKIT、 controlSUITE
您好!
我们使用 TMDSHVMTRPFCKIT 来运行 无传感器 BLDC 电机。 控制卡使用 的是 TMS320F28035非隔离仿真器。 当我们将 GUI (HVMTRPFCKIT-BLDC-GUI.exe)与 TI 提供的.out 文件( HVMTRPFCKIT-BLDC-GUI.out)一起使用时、电机将会运行、并且控制板(LD3)上的红色 LED 将闪烁。 但是、当我们使用从 TI 提供的项目文件( HVBLDC_Sensorless)生成的.out 文件时、红色 LED 会一直保持亮起(不再闪烁)、并且它不会再连接到 GUI。 文件中。 与 RAM 相关的文件已注释掉、我们构建到闪存中。 此外、BUILDLEVEL 设置为 LEVEL6。 我们在这里缺少什么? 非常感谢您的紧急响应。
谢谢!