主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我想请求有关我尝试在 F280049 controlCARD 上运行的示例项目的支持,但未能成功。
我正在尝试运行“C2000Ware_1_00_06_00_Software”软件包中提供的串行闪存实用程序:
C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00_Software\utilities\fel_programmers\serial_flash_programmer
我的硬件由插入到实验套件板的120HSEC 连接器中的 F280049 controlCARD 组成(两个板都通过两个 PC-USB 端口供电)。
我使用以下 GPIO 配置将 F280049微控制器设置为“从 SCI 引导”模式:
我将 mini-USB 连接器连接到我的 PC (GIPO-28 SCI-RX、GPIO-29 SCI-TX)。 COM 被识别为 COM1端口。
我使用以下文件作为参数从“命令提示符控制台”启动命令:
- C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00_Software\utilities\fash_programmers\serial_flash_programmer\f28004x_fw_upgrade_example\flashapi_ex2_sci_kernel.txt
- C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00_Software\utilities\fash_programmers\serial_flash_programmer\f28004x_fw_upgrade_example\led_ex1_blinky.txt
下载总是在同一时间冻结(如果我重置设备并再次尝试启动下载、我总是会遇到相同的问题)。
我出了什么问题?
非常感谢您的支持。
Fabrizio