This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:HEX2000.exe 和 armhex.exe

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1188987/tms320f28386s-hex2000-exe-and-armhex-exe

器件型号:TMS320F28386S

在哪里可以找到 HEX2000.exe 和 armhex.exe?

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    这些是编译器安装的一部分。 它们位于:

    C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/hex2000.exe

    C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS/bin/armhex.exe

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Santosh、

    昨天晚上、我搜索了一个多小时、试图找到一些引用位置的文档、但从未考虑检查编译器目录。 由于这是一个可立即使用的可执行文件、我认为它将与串行闪存编程器文件一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    是的、它与 内核架构相关联、因此它是编译器包的一部分。  

    现在关闭线程。

    此致、Santosh