This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28030:CCS 编译错误

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/745749/tms320f28030-ccs-building-error

器件型号:TMS320F28030
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

能否告诉我如何清除下面的 CCS 编译错误? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    第一个映像中显示的错误可能是因为您在项目中包含了2个具有类似内容的链接器命令。 请删除冗余文件/段。
    第二幅图像中显示的错误是因为您尚未包含 _headers_nonbios.cmd 文件。 可以在以下文件夹中找到这些文件:
    \device_support\ 头文件\cmd

    希望这对您有所帮助!

    此致、
    Veena