This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:引导加载程序的示例源代码。

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1189023/tms320f280025c-example-source-code-of-bootloader

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025C2000WARE

我使用的是48引脚封装的 TMS320F280025。 我是 TI C2000 MCU 引导加载程序功能的新参与者。 我想设计引导加载程序、以便可以下载代码…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mooryi、

    您可以开发您的引导加载程序。 您可以参考 C2000Ware SDK 中的 Bootrom 代码。 Bootrom 代码位于:

    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_02_00_00/libraries/boot_rom/f28002x/rev0/rom_sources

    此致、Santosh