This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:DAC 设置时间及其测量方法

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/745045/tms320f28032-dac-setting-time-and-how-to-measure-it

器件型号:TMS320F28032

大家好、

   您能不能为 DAC 外设提供意见:

  1) 1) F28032内部10位 DAC 的设置时间定义?

   2) 2)如何测量设置时间?  

    3) 3)可能影响设置时间的因素?

  期待您的回复、谢谢。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    您可以参阅数据表中的 DAC 稳定时间图:

    稳定时间的主要因素是

    1. 所需的精度-显示了15、7、3和1个代码、和
    2. 输出变化幅度--显示为~20至500个代码

    没有直接的 DAC 输出测量方法。  相反、您需要找到为 DAC 代码(X)生成比较器跳闸的直流输入电压。  在相同的直流输入电压下、您可以测量在将 DAC 代码从(Y)新值改回(X)时产生比较器跳闸所需的时间。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、
    根据您推荐的方法,我们采用1013 (LSB)电压的直流输入来连接比较器 A,同时将 DAC 输出配置为比较器 B。然后我们将 DAC 输出值设置为0 -> 1023 -> 0 -> 1023, 查看比较器输出状态以间接测试此时间,发现0->1013 (对应的比较器输出低电平)实际时间为60~70ns,1023~ 1013 (对应的比较器输出高功率通常)实际时间为20ns,如何解释这种现象?
    DAC 设置期间是否存在电压纹波?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BM、

    我不理解这一问题。 您期望什么行为? 也许一个数字会有所帮助。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、
    问题是、将 DAC 代码从新值(0)改回(1023)时、产生比较器跳闸所需的时间为60~70ns。 该时间远小于提供的图6-27 DAC 设置时间。
    如何解释这种现象?
    谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

     wiki 的设置时间如下图所示、 您能不能就如何理解15个代码/7个代码/3个代码/1个代码的准确性发表意见? 以及精度如何与设置时间关联?

     正如您在测量中提到的、您能不能对 BM 的测量结果给出有效或无效的评论?

     期待您的回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BM、

    该图包括可能影响稳定时间的悲观情形的行为。 例如、DAC 驱动强度较弱但仍在制造公差范围内的器件。

    使 DAC 趋稳速度快于图中所示的速度没有任何问题。 问题将仅在 DAC 稳定速度低于所示速度时出现。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benjamin、

    您的附件没有显示给我。

    当 DAC 值发生变化时、输出端的变化率看起来类似于电容器充电曲线。 大部分输出漂移发生得很快、但变化速率随着接近目标电压而变慢。

    如果系统能够以+/- 15代码精度正常运行、那么稳定时间可被认为比所需精度为+/- 1代码更快。 在任一种情况下、输出曲线看起来相同、但达到+/-15阈值的速度要快于+/-1阈值。

    Tommy